欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

米思米代理商招募:携手电动夹爪技术,赋能制造业升级

  • 2025.04.16 11:41:35
  • 米思米
  • 2144

米思米自1963年成立以来,始终致力于为全球制造业客户提供高品质、高性价比的工业零部件与解决方案。2003年进入中国市场后,米思米以上海为总部,凭借“高品质、低价格、短交期”的经营理念,逐步从模具零部件供应商发展为涵盖FA自动化设备、工厂间接耗材等品类的工业品一站式采购平台。近年来,为响应制造业智能化与高效化需求,米思米进一步拓展产品线,推出以电动夹爪、直线电机模组为代表的高附加值自动化产品,并通过代理商合作模式,与更多伙伴共同助力中国制造升级。


一、米思米代理商:共赢合作,共享资源 


米思米推出的代理商合作模式,旨在通过本地化服务网络,更高效地触达终端客户。对于合作伙伴而言,这一模式具备以下核心优势: 


米思米代理合作模式.png


1. 丰富的产品体系支持 


米思米代理商可代理涵盖电动夹爪、直线电机模组等高附加值产品,满足客户从基础零部件到自动化设备的多样化需求。


2. 灵活的合作与销售策略


无论是参与大型项目竞标,还是对接特定行业客户,代理商均可依托米思米的产品优势与品牌影响力,灵活制定销售策略。同时,米思米提供具有竞争力的进货价格与账期支持,助力合作伙伴快速拓展市场。 


3. 全流程服务保障 


米思米为代理商提供专业的技术支持和培训以及可靠售后服务保障。从产品选型到客户需求对接,从技术答疑到售后维护,代理商可借助米思米的成熟体系,提升服务能力与客户满意度。

 

二、米思米电动夹爪:技术创新,破解行业痛点 


米思米电动夹爪的开发主要源于客户对传统气动夹爪的改进需求,传统气动夹爪在实际使用时可能会存在气路系统设计选型时间长、设备组装繁琐、机种切换停机时间久、气源不稳定等问题。对此,米思米推出的电动夹爪从结构设计到功能实现均进行了优化升级:


米思米电动夹爪.jpeg


1. 简化设计与安装 


传统气动夹爪需搭配气动元件、电磁阀等十余种配件,而电动夹爪仅需通过一根通讯线与PLC连接即可运行,大幅减少机构组件数量。设计环节中,省去气动回路设计与空压配管步骤,时间预计缩短50%。

 

2. 快速切换与参数化控制


在生产机种切换时,传统气动夹爪需手动调整夹具位置与传感器参数,耗时且易出错。米思米电动夹爪支持行程与夹持力的数字化设定,通过预设程序实现“一键切换”,可减少待机时间。 


3. 稳定性全面提升


气动夹爪常因气源压力波动导致夹持力不稳定,造成工件脱落或损坏。电动夹爪采用伺服电机控制,重复定位精度达±0.02毫米,夹持力可根据需求精准调节,避免因力度偏差引发的生产事故。 


4. 多样化型号,适配多场景需求 


米思米电动夹爪型号.png


平行型:适用于高精度定位场景,重复定位精度达±0.02毫米,可灵活调整夹持力度,保护精密工件。


旋转型:支持±0.5°旋转角度精度,可自由设定旋转方向与角度,适配装配、分拣等复杂工序。


吸取型:分为单吸盘与四吸盘两款,内置气源并支持吸力调节,四吸盘型还可实现分组独立操作,适用于异形工件搬运。 


三、携手未来,共拓智能制造新机遇  


当前,中国制造业正加速向智能化、绿色化转型,对高效、稳定的自动化设备需求持续增长。米思米通过代理商合作模式,将电动夹爪、直线电机模组等创新产品推向更广泛的市场,不仅帮助客户降本增效,也为合作伙伴创造可持续的商业价值。 


如果您深耕制造业,拥有丰富的行业资源与客户基础,欢迎加入米思米代理商行列。让我们以技术为纽带,以合作为桥梁,共同推动中国制造迈向更高水平。 


※ 本文中所示数值,均根据米思米同规格产品为参考,米思米社内测算所得

※ 本文中涉及投资合作相关内容。投资有风险,加盟需谨慎

※ 代理商具体合作价格以米思米与指定代理商签订的合作合同为准

选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities